[NAT インスタンスの追加/編集 - 概要] ビューのパラメータ

[概要]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
名前
NAT インスタンス名が表示されます。既存のインスタンスを編集している場合、このフィールドは編集できません。
プライベートからパブリック
New Entry
プライベートからパブリック NAT テーブルに新規エントリを作成します。
スイッチにまだ送信されていない行は、左の列のアスタリスクで示されます。
Delete
テーブル エントリを削除します。
プライベート
一意のプライベート IP アドレスを表示します。
パブリック
一意のパブリック IP アドレスを表示します。
サブネット マスク
サブネット マスクを表示します。
ゲートウェイ変換
パブリック サブネット上のデバイスがプライベート サブネット上のデバイスと通信できるようにします。
パブリック
スイッチのアップリンク ポートに接続されているレイヤー 3 スイッチまたはルータのデフォルト ゲートウェイ アドレスを示します。
プライベート
プライベート ネットワーク上のレイヤー 3 スイッチまたはルーターを表す一意の IP アドレスを示します。
VLAN の関連付け
VLAN
VLAN リストを表示します。
Gi1/1
ポート Gi1/1 の VLAN がこの NAT インスタンスに割り当てられていることを示します。オフにすると、VLAN はこの NAT インスタンスに割り当てられません。
デフォルトでは、他のインスタンスで使用されていないすべての VLAN が選択されます。他のインスタンスによって使用されている VLAN は無効になります。
Gi1/2
ポート Gi1/2 の VLAN がこの NAT インスタンスに割り当てられていることを示します。オフにすると、VLAN はこの NAT インスタンスに割り当てられません。
デフォルトでは、他のインスタンスで使用されていないすべての VLAN が有効になり、選択できます。他のインスタンスによって使用されている VLAN は無効になります。
Gi1/3
ポート Gi1/3 の VLAN がこの NAT インスタンスに割り当てられていることを示します。オフにすると、VLAN はこの NAT インスタンスに割り当てられません。
デフォルトでは、他のインスタンスで使用されていないすべての VLAN が有効になり、選択できます。他のインスタンスによって使用されている VLAN は無効になります。
Gi1/4
ポート Gi1/4 の VLAN がこの NAT インスタンスに割り当てられていることを示します。オフにすると、VLAN はこの NAT インスタンスに割り当てられません。
デフォルトでは、他のインスタンスで使用されていないすべての VLAN が有効になり、選択できます。他のインスタンスによって使用されている VLAN は無効になります。
更新
デバイスからの最新の値を取得して表示します。
設定
設定をスイッチに送信します。
[パスワードの入力]
ダイアログボックスが表示される場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal