[NTP クライアント] ビュー

[NTP クライアント]
ビューでは、NTP ステータスを表示したり、NTP サーバー アドレスを追加または削除したりできます。
[NTP クライアント]
ビューを使用して次のことができます。
  • NTP が有効化されているか、クロックが同期されているかが表示され、現在の時間が表示されます。
  • NTP サーバーのステータスが表示されます。
  • NTP サーバーのアドレスを追加します。
  • 優先される NTP サーバーを指定します。
  • NTP サーバーのアドレスを削除します。
ヒント:
このビューのパラメータは、スイッチがオンラインで、NTP がスイッチで有効な場合にのみ使用できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal