[NTP クライアント] ビューのパラメータ
[NTP クライアント]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
ネットワーク タイム プロトコル (Network Time Protocol, NTP) が有効 | スイッチがオンラインの場合、この値はスイッチで NTP が有効かどうかを示します。スイッチがオフラインの場合、この値は空白になります。 値が [はい] と表示されている場合は、[NTP クライアント] ビューのその他のパラメータに値が表示されるか、パラメータが有効になります。値が [いいえ] と表示されるか空白の場合は、[NTP クライアント] ビューのその他のパラメータに空白の値が表示されるか、パラメータが無効になります。 |
システム ポーリング間隔: | システム ポーリング間隔が表示されます。値は 8 ~ 12,700 秒です。 |
同期済み | スイッチ クロックが同期しているかどうかを示します。 |
現在の時間 | スイッチの現在の時間が表示されます。 |
NTP サーバー | |
「」を参照してください。 | [NTP サーバーの追加] ダイアログボックスが開きます。 |
「」を参照してください。 | 選択すると、選択した NTP サーバー アドレスが削除されます。 |
NTP サーバー アドレス | NTP サーバー アドレスが表示されます。 |
優先サーバー | NTP サーバーを優先するかどうかを指定し、同期を提供します。 選択可能な値は以下のとおりです。
|
NTP ステータス | NTP サーバーの NTP ステータスが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
|
クロックの階層 | クロックの階層が表示されます。これはデバイスが信頼できる時間ソースから離れる NTP ホップ数を示します。値は 0 ~ 16 です。 |
前回の更新以降の時間 | 前回の更新以降の時間が秒単位で表示されます。 |
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見