[NTP サーバーの追加] ダイアログボックスのパラメータ

[NTP サーバーの追加]
ダイアログボックスには、次のパラメータが含まれます。
パラメータ
説明
NTP サーバー アドレス
NTP サーバーの IP アドレスを指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • クラス A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255
  • クラス B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
  • クラス C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal