[時間同期ステータス] ビュー

[時間同期ステータス]
ビューを使用して、ネットワークのリアルタイム クロックに関する現在の情報を表示します。
データは、デバイスがオンラインであるか、CIP (Common Industrial Protocol) Sync 時間同期機能が有効な場合にのみ表示されます。CIP Sync 時間同期は、
[時間同期構成]
ビューで有効または無効にされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal