[フォルト/プログラム アクション] ビューのパラメータ
[フォルト/プログラム アクション]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
ポート | 構成に選択されるポート。ポート番号には、ポートのタイプ (ファスト イーサネットの場合は Fa、ギガビット イーサネットの場合は Gi、10 ギガビットの場合は Ten)、ベースまたは拡張デバイス番号 (ベースの場合は 1、1 番目の拡張デバイスの場合は 2、2 番目の拡張デバイスの場合は 3)、特定のポート番号が含まれています。例:
ベースおよび拡張デバイス番号は、Stratix 8000/8300 スイッチにのみ適用できます。 |
ポート状態目標範囲 プログラム モード | コントローラがプログラム モードに移行したら、各ポートでの動作を指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
[重要] : ポートを [無効化] に設定すると、スイッチとの間の通信が中断されます。 |
ポート状態目標範囲 フォルト モード | コントローラとスイッチの間の通信が失われたら、各ポートでの動作を指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
[重要] : ポートを [無効化] に設定すると、スイッチとの間の通信が中断されます。 |
ご質問やご意見