CIP Sync とは

CIP Sync を使用すると、タイムスタンプ、イベントのシーケンス記録、分散モーション コントロール、および制御調整の強化を必要とする高度に分散されたアプリケーションのサポートを必要とする共通産業プロトコル (Common Industrial Protocol, CIP) ネットワークを介して接続されたデバイスとコントローラの正確なリアルタイム同期が可能になります。
CIP Sync は、IEEE 1588 規格 - PTP (Precision Time Protocol) を基準としており、これにより測定システムおよびコントロール システムのクロックの正確な同期が可能です。クロックは、EtherNet/IP 通信ネットワークで相互に通信します。PTP により、さまざまな固有の精度、分解能、安定性を持つクロックを含む、異種混合システムでの同期が可能になります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal