検索
1783 Stratix スイッチ
サブネット マスク IP アドレスが小さすぎます
サブネット マスク IP アドレスが 255.0.0.0 より小さくなっています。デフォルトでは、DHCP プール ネットワーク IP アドレスは、サブネット マスクで許可される開始 IP アドレスに調整されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal