IP アドレスが範囲を超過しています
ほとんどの Stratix スイッチで、開始プライベート/パブリック IP アドレスに基づく無効な範囲が入力されました。この範囲がクラス C 境界を超えています。例えば、開始プライベート IP アドレスが 112.120.100.200 で範囲が 100 の場合、最後のオクテットは最大 255 を超えます。
5410 Stratix スイッチで、プライベート/パブリック IP アドレスに基づく無効なカウントを入力しました。カウントがクラス C 境界を超えています。
範囲またはカウントの新しい値を入力してください。
ご質問やご意見