IP アドレスは既にポートに割り当てられています

ポート用に入力した IP アドレスには、すでに IP アドレスが割り当てられています。
指定されたポートに現在割り当てられている IP アドレスを維持する場合は、
[キャンセル]
を選択します。
指定されたポートに現在割り当てられている IP アドレスを変更する場合は、
[OK]
を選択します (これにより、以前に割り当てられた IP アドレスがポートから削除されます)。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal