サポートされている総電力値が無効です

サポートされている総電力値が空白または範囲外です。電源と Stratix スイッチ タイプに基づいて値を入力します。
  • 5400 Stratix スイッチの場合、値の範囲は 4 W ~ 125 W です。
  • 5800 Stratix スイッチの場合、値の範囲は 4 W ~ 240 W です。
  • 5800 以降の Stratix スイッチの場合、値の範囲は 4 W ~ 480 W です。
  • 5410 およびその他の Stratix スイッチの場合、値の範囲は 4 W ~ 130 W です。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal