選択したサブネット マスクのパブリック IP アドレスが無効です

選択したサブネット マスクの開始パブリック IP アドレスが無効です。サブネット マスクのサイズに対応する有効な IP アドレスを入力してください。
サブネット マスク
開始パブリック サブネット アドレス
255.255.0.0
最後の 2 つのオクテットは 0 でなければなりません。
例: 10.200.0.0
255.255.255.0
最後のオクテットは 0 でなければなりません。
例: 10.200.1.0
255,255,255,128
最後のオクテットは 0 または 128 でなければなりません。
例: 10.200.1.0 または 10.200.1.128
255,255,255,192
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、64、128、192。
例: 10.200.1.64
255,255,255,224
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、32、64、96、128、160、192、224。
例: 10.200.1.32
255,255,255,240
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240。
例: 10.200.1.16
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal