プライベート IP アドレスが無効です

開始プライベート IP アドレス (または 5410 Stratix スイッチのプライベート IP アドレス) が空白または無効です。有効範囲内の値を入力してください。
  • クラス A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0–126.255.255.255
  • クラス B (Netid.Netid.hosid.hostid): 128.0.0.0–191.255.255.255
  • クラス C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0–223.255.255.255
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal