選択したサブネット マスクのプライベート IP アドレスが無効です
選択したサブネット マスクの開始プライベート IP アドレスが無効です。サブネット マスクのサイズに対応する有効な IP アドレスを入力してください。
サブネット マスク | 開始プライベート サブネット アドレス |
255.255.0.0 | 最後の 2 つのオクテットは 0 でなければなりません。 例: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | 最後のオクテットは 0 でなければなりません。 例: 10.200.1.0 |
255,255,255,128 | 最後のオクテットは 0 または 128 でなければなりません。 例: 10.200.1.0 または 10.200.1.128 |
255,255,255,192 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、64、128、192。 例: 10.200.1.64 |
255,255,255,224 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、32、64、96、128、160、192、224。 例: 10.200.1.32 |
255,255,255,240 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。0、16、32、48、64、80、96、112、128、144、160、176、192、208、224、240。 例: 10.200.1.16 |
ご質問やご意見