開始パブリック IP アドレス
[エントリのタイプ]
が [サブネット]
の場合、[開始パブリック IP アドレス]
は次の表に示すサブネット マスクのサイズに対応している必要があります。サブネット マスク | 開始パブリック IP アドレス |
---|---|
255.255.0.0 | 最後の 2 つのオクテットは 0 でなければなりません。 例: 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | 最後のオクテットは 0 でなければなりません。 例: 10.200.1.0 |
255,255,255,128 | 最後のオクテットは 0 または 128 でなければなりません。 例: 10.200.1.0 または 10.200.1.128 |
255,255,255,192 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
例: 10.200.1.64 |
255,255,255,224 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
例: 10.200.1.32 |
255,255,255,240 | 最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
例: 10.200.1.16 |
ご質問やご意見