開始プライベート IP アドレス

[エントリのタイプ]
[サブネット]
の場合、
[開始プライベート IP アドレス]
は次の表に示すサブネット マスクのサイズに対応している必要があります。
サブネット マスク
開始プライベート サブネット アドレス
255.255.0.0
最後の 2 つのオクテットは 0 でなければなりません。
例: 192.168.0.0
255.255.255.0
最後のオクテットは 0 でなければなりません。
例: 192.168.1.0
255,255,255,128
最後のオクテットは 0 または 128 でなければなりません。
例: 192.168.1.0 または 192.168.1.128
255,255,255,192
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
  • 0
  • 64
  • 128
  • 192
例: 192.168.1.64
255,255,255,224
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
  • 0
  • 32
  • 64
  • 96
  • 128
  • 160
  • 192
  • 224
例: 192.168.1.32
255,255,255,240
最後のオクテットは以下の数のいずれかにする必要があります。
  • 0
  • 16
  • 32
  • 48
  • 64
  • 80
  • 96
  • 112
  • 128
  • 144
  • 160
  • 176
  • 192
  • 208
  • 224
  • 240
例: 192.168.1.16
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal