デバイスをリセット

ビューで行われた変更により、デバイスを電源投入状態に戻す必要がある場合は、ビューで
[デバイスの
リセット]
を選択します。
重要:
デバイスをリセットすると、デバイスおよびデバイスを通して接続されているその他のデバイスへの接続が中断されます。また、他のコントローラからの接続が中断されることもあります。
この時点で接続の中断を許容できることを確認してください。現在コントロールに使用中のデバイス上の接続を中断することは避けてください。
デバイスをリセットする方法
  1. デバイスのタブで、
    [デバイス情報]
    を選択します。
  2. [デバイス情報]
    ビューで、
    [デバイスの
    リセット]
    を選択します。
  3. [変更を適用]
    で、
    [はい]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal