コントローラがプログラム モードの場合の出力状態を指定する
コントローラがプログラム モードに移行した場合の各出力ポイントの動作を指定します。プログラム モードの場合、コントローラからの出力は無視され、出力は選択された動作に従って動作します。
コントローラがプログラム モードの場合の出力状態を指定する方法
- デバイスのタブで、[構成]を選択します。
- [構成]ビューの[出力状態] > [プログラム モード]列で、出力ポイントごとに、次のいずれかのオプションを選択します。
- [オフ]。プログラム モードで出力が 0 またはオフになる。
- [オン]。プログラム モードで出力が 1 またはオンになる。
- [保持]。プログラム モードで出力は最後の状態を維持します。
- [OK]を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見