[構成] ビューのパラメータ

[構成]
ビューには次のパラメータがあります。
ヒント:
1756 デジタル診断出力デバイスでは、接続がラック用に構成されている場合、診断構成と I/O データはサポートされません。接続がデータ用に構成されている場合、診断構成および I/O データがサポートされます。サポートされる診断は、カタログ番号によって決まります。
パラメータ
説明
出力状態
プログラム モード
コントローラがプログラム モードに移行した場合の各出力の動作を指定します。
  • [オフ]
    。プログラム モードで出力が 0 またはオフです。
  • [オン]
    。プログラム モードで出力が 1 またはオンです。
  • [保持]
    。プログラム モードで出力は最後の状態を維持します。
出力状態
フォルト モード
通信フォルトが発生し、デバイスが通信フォルト モードに入った場合の各ポイントの出力動作を指定します。
  • [オフ]
    。通信フォルト モードで出力が 0 またはオフです。
  • [オン]
    。通信フォルト モードで出力が 1 またはオンです。
  • [保持]
    。通信フォルト モードで出力は最後の状態を保持します。
診断を有効にする
フィールド電源損失
デジタル出力デバイスへのフィールド電源損失の検出を有効にします。この診断は、1756 デジタル AC 診断出力デバイスでのみ使用できます。
診断のラッチを有効にする
診断メンバーをラッチするようにデバイスの各ポイントを構成して、トリガーされた後も設定されたままになるようにします。
プログラム モードで通信が失敗した場合
プログラム モードで通信が失敗した場合の出力の動作を指定します。
  • 出力をプログラム モード状態のまま保持する
  • 出力をフォルト モード状態に変更する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal