診断をリセット

[診断]
ビューを使用して、各入力ポイントの診断をリセットします。
診断をリセットする方法
  1. デバイスのタブで、
    [診断]
    を選択します。
  2. [診断]
    ビューで、対応するポイントと診断に対して
    [リセット]
    を選択します。
    • 電子ヒューズ。
      出力ポイントの熱過負荷、または出力ポイントの電子ヒューズ切れを検出します。熱過負荷は、過電流により、デバイスが熱くなりすぎると発生します。1756-IB16D または 1756-IA8D では使用できません。
    • [ラッチされた診断]
      。ラッチされた診断をリセットし、チャネルのすべてのフォルトをクリアします。それでもフォルトが存在している場合、そのフォルトは再度ラッチされます。1756-OA8E がアダプタの下にラック最適化接続で追加されている場合は使用できません。1756-OV16E、1756-OB16E、1756-OV32E、および 1756-OB8EI では使用できません。
  3. [OK]
    を選択して、変更内容を保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal