[システム電源警報] ビューのパラメータ
[警報]
ビューの設定では、24V システム電源警報を有効または無効にしたり、システム電源警報をトリガーするための電圧上限および下限を設定します。[警報]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
システム電源警報を有効にする | システム電源警報の上限および下限を有効にするか無効にするかを決定します。 警報を無効にするには、 [システム電源警報を有効にする] チェックボックスをオフにします。警報が無効になっている場合、[システム電源警報上限] および[下限] は使用できません。 |
上限システム電源警報制限 | システム電源警報上限のトリガーを設定します。 電圧がこの値を超えると、システム電源警報上限がオフからオンに移行します。 |
下限システム電源警報制限 | システム電源警報下限のトリガーを設定します。 電圧がこの値未満になると、システム電源警報下限がオフからオンに移行します。 |
ご質問やご意見