システム電源警報のプロパティの構成

システム電源が電圧の上限または下限を超えたときにシステム電源警報をトリガーするように警報のプロパティを構成します。
システム電源警報のプロパティを構成する方法
  1. デバイスのタブで、
    [警報]
    を選択します。
  2. [システム電源警報を有効にする]
    がすでに選択解除されている場合は、
    [警報]
    ビューで選択して、システム電源警報を有効にします。
  3. [システム電源警報上限]
    ボックスに、システム電源警報上限がオフからオンに移行する前に許容される最大電圧を入力します。
  4. [システム電源警報下限]
    ボックスに、システム電源警報下限がオフからオンに移行する前に許容される最小電圧を入力します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal