検索
PV5000Pages
個々の出力チャネル プロパティの構成
電流または電圧出力タイプおよび複数の出力信号範囲に正しく接続できるように個々の出力チャネルを構成します。
個々の出力チャネル プロパティを構成する方法
デバイスのタブで、
[チャネル]
を展開してから、個々のチャネルを選択します。
[チャネル 0x]
ビューで、パラメータを入力し、
[OK]
を選択します。
[チャネル 0x] ビュー (5069-OF4/OF8)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal