ノッチ フィルタ
ノッチ フィルタは、特定の周波数でノイズを減衰させるためのアナログ/デジタル コンバータ (Analog-to-Digital Converter, ADC) の組み込み機能です。特定の周波数は同一の水準であるか、他の値に設定することが可能です。ノッチ フィルタは信号ひずみを最小化して信号振幅を低減します。
デバイスの動作環境に存在するノイズ周波数と、コントロールに必要なサンプリング要件に基づいて、ノッチ フィルタを選択してください。たとえば、ノッチ フィルタの設定が 60 Hz の場合、60 Hz AC ライン ノイズおよびその倍音が減衰します。
詳細については、『
5000 シリーズのアナログ I/O モジュールのユーザー マニュアル
』(出版物番号 5000-UM005
) を参照してください。ご質問やご意見