検索
PV5000Pages
個々の入力チャネル プロパティの構成
個々の入力チャネルのプロパティを構成して、そのチャネルのスケーリングやフィルタリングを定義します。
個々の入力チャネル プロパティを構成する方法
デバイスのタブで、
[チャネル]
を展開してから、個々のチャネルを選択します。
[チャネル 0x]
ビューで、パラメータを入力し、
[OK]
を選択します。
[チャネル 0x] ビュー (5069-IF8)
[チャネル 0x] ビュー (5069-IY4)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal