現在のチャネル キャリブレーションの表示

次のような現在のチャネル キャリブレーションを表示するには、
[キャリブレーション]
ビューを使用してください。
  • デバイスのチャネル番号。
  • 現在チャネル用に構成されているキャリブレーション範囲値。
  • デバイスによって報告されたキャリブレーション ゲイン値。
  • デバイスによって報告されたキャリブレーション オフセットの符号付き値。
  • 最後にキャリブレーションに成功した日。
  • チャネル毎のキャリブレーション ステータス。
現在のチャネル キャリブレーションを表示する方法
  1. デバイスのタブで、
    [キャリブレーション]
    を選択します。
  2. [キャリブレーション]
    ビューには、現在のチャネル キャリブレーションが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal