キャリブレーション ウィザードのパラメータ
[キャリブレーション ウィザード]
には次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
チャネル | この構成が適用されるチャネル番号を表示します。 |
キャリブレーション | キャリブレーションするチャネルを特定します。 キャリブレーションを行うチャネルのチェックボックスを選択します。 |
キャリブレーション範囲 | チャネルに現在構成されている値が表示されます。
|
キャリブレーション ゲイン | デバイスによって報告されたキャリブレーション ゲイン値が表示されます。 |
キャリブレーション オフセット | デバイスによって報告された符号付き値が表示されます。 |
キャリブレーション ステータス | キャリブレーションが発生した時のチャネルごとのキャリブレーションのステータスが表示されます。 |
基準下限 | チャネルの基準下限信号値を表示します。 |
基準上限 | チャネル構成に基づく基準上限ソースの値を表示します。 |
記録された基準 | 測定された出力値を示します。 マルチメータの精度については、『ユーザー マニュアル』を参照してください。 |
ステータス | 有効にしたチャネルのキャリブレーション中に読み取った値を表示します。
[ステータス] に [エラー] と表示されている場合は、必要に応じて、次のような対応するアクションを実行します。
|
ご質問やご意見