[キャリブレーション] ビューのパラメータ
[キャリブレーション]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
チャネル | この構成が適用されるチャネル番号を表示します。 |
キャリブレーション範囲 | チャネルに現在構成されている値が表示されます。選択した [入力タイプ] に応じて値が表示されます。
|
キャリブレーション ゲイン | デバイスによって報告されたキャリブレーション ゲインが表示されます。 |
キャリブレーション オフセット | デバイスによって報告されたオフセットがさまざまな単位 (mA、Ω、mV、V) で表示されます。 |
最終キャリブレーション日 | チャネルの最終キャリブレーション日が表示されます。ここに記載の時間と日付は、アプリケーションを実行しているコンピューターの時間に基づきます。 |
キャリブレーション ステータス | キャリブレーションが発生した時のチャネルごとのキャリブレーションのステータスが表示されます。有効な値は次のとおりです。
|
キャリブレーション開始 | キャリブレーション プロセスを開始する場合に選択します。 [キャリブレーション開始] は、デバイスが禁止されていて、コントローラがオンラインになっており、少なくとも 1 つのチャネルがキャリブレーション プロセスを開始するように選択されている場合に有効になります。 |
ご質問やご意見