[警報] ビューのパラメータ

[警報]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
すべての警報を無効にする
デバイスで 4 つのプロセス警報 (LL、L、H、HH) のいずれかまたはレート警報が生成されなくなり、警報構成プロパティにアクセスできなくなります。
プロセス警報をラッチする
警報が非表示になっている場合でも、警報がトリガーされると、4 つのプロセス警報 (LL、L、H および HH) の一部またはすべてをラッチするようにデバイスに指示します。
上上限
トリガー ポイントを工学単位で設定します。入力信号がこの制限を超えると、上上限警報は 1 に設定されます。
上限
トリガー ポイントを工学単位で設定します。入力信号がこの制限を超えると、上限警報は 1 に設定されます。
下限
トリガー ポイントを工学単位で設定します。入力信号がこの制限を下回ると、下限警報は 1 に設定されます。下限警報制限は、下下限以上かつ上限未満でなければなりません。
下下限
トリガー ポイントを工学単位で設定します。入力信号がこの制限を下回ると、下下限警報は 1 に設定されます。下限警報制限は、下下限以上かつ上限未満なければなりません。
デッドバンド
警報ステータスが非表示になっている場合でも、チャネル データがプロセス警報のデッドバンド値の範囲内にある限り、プロセス警報のステータス ビットを設定されたままにすることができます。この
[デットバンド]
値は工学単位で入力されます。
レート警報のラッチを有効にする
ラッチ警報をラッチして、明示的にラッチ解除されるまでクリアされないようにします。
レート警報制限
このチャネルの入力サンプリング間での変化率が、このフィールドで指定されたレート (工学単位) を超過するかを設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal