ロックウェル・オートメーションは、CENTERLINE® 2500低圧モータ・コントロール・センタ(MCC)にPowerFlex®可変周波数ドライブ(VFD)をさらに2台搭載し、世界のIEC市場の産業事業者による生産、安全、エネルギーパフォーマンスの向上を支援します。
TotalFORCE®テクノロジを搭載したPowerFlex 755TLと755TRドライブは、CENTERLINE MCCに統合することができます。このVFDは、リアルタイムでオペレーティングシステムのパフォーマンスデータを提供し、オペレータが工場の出力、稼働時間、およびエネルギー節約を向上できるようにします。
- PowerFlex 755TLドライブは、アクティブ・フロント・エンド技術により、高調波緩和と力率補正を内蔵しています。高調波歪みの悪影響を低減することで、VFDはモータ効率を向上させ、エネルギーコストを削減し、工場フロアでの電力分配の問題を最小限に抑えます。
- PowerFlex 755TRドライブは、内蔵された回生機能を使ってエネルギーを入力電源に戻すことで、エネルギー消費量を削減することができます。これは、抵抗ブレーキや機械ブレーキを使用するよりもエネルギー効率が高いです。さらに、ブレーキレジスタや冷却装置が不要になるため、配線、人件費、設置、メンテナンスのコストを削減することができます。
PowerFlex 755TLまたは755TRドライブをCENTERLINE 2500 MCCと統合することで、オペレータはリアルタイムの予知診断とメンテナンスアラートを受信し、計画外のダウンタイムを削減することができます。さらに、IEC TR 61641:2014に準拠したアークフォルト抑制機能を提供するArcShield™テクノロジにより、プラント運用の安全が保証されます。
CENTERLINE MCCの製造拠点は3つの大陸にあり、工場ですぐに使える低圧モータ制御と電力管理システムの技術は、世界中のIEC市場で利用できます。
公開 2022/07/25
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
CENTERLINE, PowerFlex, ArcShield, およびTotalFORCEは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標はそれぞれの企業に所有されています。
© 2022 Rockwell Automation Inc. All Rights Reserved.