ロックウェル・オートメーションは、エネルギーとスペースを節約するAllen-BradleyのBulletin 300 NEMAコンタクタラインで新しいサイズをリリースしました。現在NEMAサイズ00~8で利用可能なコンタクタは、標準の非電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減する汎用電子コイルを備えています。電子コイルは、4つのコイルオプションのみでAC/DC20〜500Vコイル電圧をカバーしているため、エンジニアリング時間を短縮し、選択を大幅に簡素化します。
これらのコンタクタにより、コイル入力端子を分解せずにコンタクタのラインから負荷側に移動できます。これにより、スタータアセンブリを構築する際の配線とアクセスが容易になります。また、NEMAサイズ3を超えるコンタクタ用の直接PLCインターフェイスオプション、およびアクセサリと可逆コンタクタのフルラインも提供します。
専用のNEMA定格のセーフティコンタクタは、安全ソリューション、機械的にリンクされた、またはミラー接点性能を必要とするアプリケーションに使用できます。
ロックウェル・オートメーションは、2種類のNEMA定格コンタクタを提供します。Bulletin 500コンタクタは、配線を所定の位置に操作するための十分なスペースを設置者に提供する、従来の現場で保守可能な設計を使用しています。Bulletin 300コンタクタには、オプションの広範囲の省エネコイルがあります。Bulletin 300製品の設置面積も、従来のNEMAコンタクタよりも最大25%小さくなっています。
すべてのAllen-Bradleyのコンタクタは、関連するモータ過負荷リレーおよびサーキットブレーカと組み合わせてテストされ、2つまたは3つのコンポーネントから構成されるモータスタータを提供します。オンラインのグローバル短絡電流定格ツールを使用して、ユーザは特定の製品の組み合わせがIECおよびUL規格に準拠していることを証明するドキュメントを入手できます。
Allen BradleyおよびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2021/02/11
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。