拡張されたAllen-BradleyのBulletin 100-E省エネルギーIECコンタクタラインは、省エネルギーとエンジニアリング時間の短縮を支援します。
9~96Aの新しいサイズのこれらのコンタクタは、標準の非電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減することでエネルギーを節約します。電子コイルは、4つのコイルオプションのみでAC/DC20〜500Vコイル電圧をカバーすることにより、エンジニアリング時間を短縮し、選択を大幅に簡素化します。
コンタクタを使用すると、コイル入力端子をコンタクタのラインから負荷側に分解せずに移動できます。これにより、スタータアセンブリを構築する際の配線とアクセスが容易になります。コンタクタは、100Aを超えるコンタクタ用の直接PLCインターフェイスオプション、およびアクセサリ、安全バージョン、可逆コンタクタのフルラインも提供します。
すべてのAllen-Bradleyのコンタクタは、関連するモータ過負荷リレーおよびサーキットブレーカと組み合わせてテストされ、2コンポーネントまたは3コンポーネント型のモータスタータを提供します。オンラインのグローバルな短絡電流定格(SCCR)ツールを使用して、ユーザは特定の製品の組み合わせがIECおよびUL規格に準拠していることを証明する文書を入手できます。
Allen BradleyおよびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2021/02/04
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。