My Equipment Digitalの発売により、ネットワークベースのデバイスを使用した産業用オートメーション資産データのデジタル収集と更新による新機能が実現しました。デジタル収集の方法には、ファームウェア情報と1回限りの脆弱性評価が含まれます。
お客様は、My Equipmentのサブスクリプションを通じて、設置ベースのオートメーション資産を自己管理および追跡することができ、運用コストの削減、資産利用の改善、企業リスクの低減の能力を強化することができます。自己管理機能は、Installed Base Evaluation™ (IBE®サービス)に追加することができ、My Equipment DigitalおよびMy Equipment Managedサービスに含まれています。
My Equipmentを使用することで、お客様は以下のことが可能になります。
- 旧式の製品や非管理型スイッチが見つかった場合のネットワークリスクの軽減
- 最新化の可能性を検討し、どの旧製品が新規購入よりも修理コストが低いかを特定することで、リスクと生産性向上の機会を決定する。
- 最も普及している技術分野がカバーされていることを確認し、適切なリモートサポートを提供する。
- 倉庫のデータを設置ベースと比較することにより、資産および予備品戦略の最適化によるコスト削減、および保証の節約を確認する。
myRockwellAutomation.comポータルの一部であるMy Equipment Digitalにより、お客様は資産管理においてより積極的な役割を果たすことができるようになります。詳細は、設置ベースの評価をご覧いただくか、Allen-Bradley®の正規販売代理店にお問い合わせください。
IBEおよびInstalled Base Evaluationは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。
公開 2022/10/18
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com