ロックウェル・オートメーションのKinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのスタンドアロン・モーション・ソリューションは、包装、加工、印刷とウエブ、機械と組立、ライフサイエンスなどの幅広いOEMアプリケーションで使用できるように480Vで利用できるようになりました。
Kinetix 5100サーボシステムは、柔軟なスタンドアロンマシンに市場競争力のあるモーションコントロール製品を提供することにより、より多くの製品の多様性に対する消費者の高まる需要に応えます。機械装置メーカ(OEM)は、Kinetix 5100サーボドライブを使用して、切換えを高速化するのに役立つ電動または自動システムを作成できます。
さらに、内蔵の安全トルクオフによって、ユーザはマシン全体から電力を失うことなくモータトルクを取り除くことができます。これにより、マシンが安全な状態に達した後、より速く再起動できます。デュアルポートEtherNet/IPは、デバイス・レベル・リング(DLR)トポロジもサポートします。
Allen-BradleyおよびKinetixは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。
公開 2020/12/14