プレゼンター
世界の企業がモジュール式システムの高い自由度をどのように活用しているのかをご紹介します。このモジュール式システムを使用することで、電気部品を完全に自由に選択できるようになります。幅、高さ、および奥行きの自由度が高いため、パネルを設置場所に合わせて設計できると同時に、各部の変更や拡張にも対応できます。本システムに関する情報はすべて文書化されており、パネルシステムを製作/販売する世界中のパネルビルダーにフラットパックで提供されます。また、すべてのパネルビルダーが高度なトレーニング/教育を受講し、CUBICモジュール式システムを使用したパネルシステムは世界中どこでも高く均一な品質レベルを保証します。CUBICはモジュール式システムに基づいたエンクロージャソリューションを、数々の業界向けに長年提供してきた実績を持っています。
このウェビナーでは、CUBICモジュール式システムを使用するメリットについてご説明します。このモジュール式システムを使用することで、インテグレータはあらゆる種類のモータ・コントロール・センタ(MCC)を自由に組立てられます。優れた特長を備えたIECエンクロージャシステムの設計思想により、インテグレータは品質に妥協することなく、複数の標準部品を土台として、低電力セグメントにあらゆるタイプのモータ・コントロール・ソリューションを構築することが可能です。
システムインテグレータが、どのサプライヤのパワーコンポーネントでも自由に選択できるというモジュール式の特性をどうすればうまく継承できるのかを当社の専門家が解説します。この特性により、お客様の要件に基づいた最適なモータ・コントロール・センタの構築が可能になります。優れた多様性に加えて、このモジュール式システムは市場で最も安全かつ最も評価の高いエンクロージャシステムでもあります。
本ウェビナーでは、以下を学習します。
- モジュール式の強み - CUBICモジュール式システムの革新的なアプローチによって、厳しい仕様要件を満足する配電盤やモータ・コントロール・センタを非常に柔軟に設計および構築することが可能になります。
- 非依存性 - メーカを選ばない対応方式により、ニーズに最適に応えるシステム設計が可能になります。
- 認証の優位性 - CUBICモジュール式システムは、世界で最も認知度の高い試験機関によって試験および検証されています。
- パートナネットワーク – 当社のCUBIC Modular Assemblyパートナシップにご参加いただけます。
- トレーニングサポート - 広範囲にわたる教育およびトレーニングプログラムと、認可を受けたプロバイダへのグローバルなサポートにより、高品質なパッケージソリューションをお届けします。