Loading
赤色とオレンジ色の「OEMの優位性に関するプレイブック」の表紙グラフィックの右側面図。
プレイブック

OEMの優位性に関するプレイブック

今日の大手OEM企業がどのようにして成功を収めているか、またビジネスを成功に導くための鍵についてご紹介します。
プレイブックをダウンロード

ハイライトを見る

矢印パフォーマンスデータアイコン
新しいルールを今すぐ適用

大手OEMは、より迅速な意思決定、明確な意図に基づく投資、適応力の強化を可能にする分野に優先的に取り組んでいます。

シールドチェックアイコン
レジリエンスが不可欠

大手OEM企業は、業務中断の増加に対応するため、組織全体にレジリエンスを組み込んでいます。

レポートアイコン
5つの成功事例

このデータから、収益性を高める方法を特定すると同時にOEM企業が競争力を維持するのに役立つ5つの主要な柱が明らかになります。

プレイブックをダウンロード

世界各地のOEMから
洞察を得る

大手OEM企業がレジリエンス、パフォーマンス、および長期的な競争力を強化するために使用している戦術をご覧ください。

81%

のOEM企業が、テクノロジへの投資の加速という課題を抱えています。

63%

が、OEM企業へのセキュリティシフトのアカウンタビリティとしてサイバーリスクが挙げられ続けると予想しています。

35%

の世界的OEM企業が、戦略的目標を達成する上での障壁のトップに従業員の離職を挙げています。

77%

が、機器の品質を設計する上でAI/MLが重要となると考えています。

プレイブックをダウンロード

このプレイブックは、17カ国で大手OEM企業500社を対象に実施された世界的調査から得た洞察に基づいています。この調査では、今日の事業情勢に適応しているOEMと、対応に苦労しているOEMの間に明確なパフォーマンスの差があることが明らかになりました。

これは、機械メーカが現状を把握し、どのような対策を施すとレジリエンス、パフォーマンス、長期的な競争力の強化を促進できるかを理解するのに役立つ行動と意思決定を示しています。

OEMの優位性に関するプレイブック

プレイブック全文を入手

今すぐ報告書をダウンロードして、大手OEM企業の成果をご確認ください。

プレイブックをダウンロード

OEMのパフォーマンス曲線を上向かせたい方へ

当社のOEM企業専門家が貴社の技術戦略の強化とビジネス目標の達成をサポートします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション