Rockwell AutomationとCiscoは、Converged Plantwide イーサネット(CPwE)アーキテクチャの開発で協力しました。これらの産業に特化したリファレンスアーキテクチャは、ユーザーが最新技術を成功裏に導入するための基盤を提供します。設計および実装ガイドには、プラント全体に焦点を当てた、テスト済み、検証済み、文書化されたリファレンスアーキテクチャが含まれています。Rockwell AutomationとCiscoの専門知識で構成されたこれらの文書は、リスクを軽減し、OTエンジニアとITエンジニアの両方に最適化された最新技術の導入を成功させるための基盤を提供します。