Un nuovo sensore fotoelettrico per applicazioni esigenti

Il sensore ad alte prestazioni offre un rilevamento a lunga distanza e una maggiore tolleranza ambientale ed è particolarmente adatto a settori come food and beverage, movimentazione di materiali e confezionamento

Il nuovo sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 di Rockwell Automation rappresenta la più recente aggiunta al portafoglio di sensori intelligenti. Costruito per offrire una maggiore resistenza ambientale e rilevamento a lunga distanza in una custodia di dimensioni ridotte, il sensore intelligente RightSight M30 fornisce la flessibilità e le prestazioni ideali per una varietà di applicazioni particolarmente esigenti.

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

"Il nostro nuovo sensore fotoelettrico è stato sviluppato per aumentare l'affidabilità in ambienti difficili dove sporco o particelle indesiderate potrebbero depositarsi sulla lente del sensore", afferma Adonis Evangelista, product manager, Rockwell Automation.

Il sensore si integra agevolmente in una Connected Enterprise poiché, grazie alle native funzionalità IO-Link, immette dati e diagnostica direttamente nel sistema di controllo, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività. Grazie a questa funzionalità il sensore fornisce informazioni quali sensibilità del segnale, posizione, allarmi di prossimità e funzioni di temporizzazione che aiutano a creare efficienze operative e a semplificare la risoluzione dei problemi. I LED con visibilità a 360 gradi degli indicatori di alimentazione e di stato aiutano ulteriormente nell'impostazione, nel monitoraggio e nella risoluzione dei problemi.

La resistente custodia ad angolo retto offre un attacco universale 18 mm alla base e 30 mm nella parte anteriore, per un'installazione e una sostituzione rapide e flessibili. La custodia, IP67 / IP69k resistente fino a 1200 psi completamente sigillata, consente a RightSight M30 di operare in ambienti industriali gravosi compresi quelli che prevedono lavaggi ad alta pressione e ad alta temperatura. Dotato di più modalità di rilevamento, il sensore è disponibile anche in modelli facili da applicare, modelli che non richiedono regolazione e versioni configurabili dove la sensibilità e l’impostazione di output vengono regolate tramite la semplice pressione di un pulsante.

Il sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 di Rockwell Automation è stato presentato alla Automation Fair 2018 ed è attualmente disponibile in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e caratteristiche del prodotto, cliccare qui.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 22.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Contact

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.