Rockwell Automation annuncia la disponibilità di una torretta più luminosa e flessibile

La torretta luminosa ospita sette segnalatori sovrapponibili per facilitare l’uso e la selezione

Rockwell Automation presenta il sistema di torrette luminose Allen-Bradley ControlTower 856T da 70 mm. Questo nuovo sistema integra una maggiore illuminazione  a LED e estende la gamma di tecnologie visive e sonore, il tutto in un alloggiamento di soli 70 mm di diametro. ControlTower 856T permette di sovrapporre fino a sette moduli, offrendo agli utenti la possibilità, con un unico dispositivo, di monitorare più macchine e condizioni di processo.

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

Questo nuovo design modulare consente al sistema ControlTower 856T di soddisfare la più ampia gamma di esigenze di segnalazione con un numero ridotto di componenti.

"La nostra nuova torretta luminosa aiuta i progettisti ad accelerare il time to market grazie a un numero ridotto di componenti da selezionare", dichiara Alvaro Sanchez, product manager di Rockwell Automation. "Per gli utenti si abbassa anche il costo totale di proprietà grazie a opzioni visive e sonore modulabili e alla possibilità con una singola torretta di monitorare più condizioni della macchina."

La torretta luminosa nella base è dotata di morsetti a innesto e di interruttori DIP interni ai moduli luminosi e acustici, ciò consente ai progettisti di configurare facilmente le modalità operative. I tecnici hanno a disposizione una gamma di suoni che aiutano gli operatori nella percezione dello stato o delle condizioni di una macchina. Queste opzioni audio includono tecnologie piezoelettriche e trasduttori multitono.

Il sistema ControlTower 856T include anche moduli luminosi non sovrapponibili, a forma di faro, pensati per applicazioni che richiedono un dispositivo di segnalazione a basso profilo ma per i quali si desidera utilizzare la stessa infrastruttura di montaggio della torretta luminosa.

Il sistema che è classificato IP66 / 67 può essere utilizzato in difficili condizioni ambientali e in presenza di temperature operative estese (fino a 70 gradi Celsius). Per soddisfare i requisiti globali, il sistema è disponibile in 24 V CA/CC e 120/240 V CA. La linea di prodotti è acquistabile sotto forma di componenti separati o come torrette luminose pre-configurate e assemblate di fabbrica per offrire la massima flessibilità.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 23.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.