Rockwell Automation espande a livello globale i propri servizi di rilevamento minacce

I servizi di sicurezza informatica forniti da Claroty proteggono le supply chain da minacce sconosciute e offrono vantaggi operativi

Oltre il 50% degli intervistati nel corso di un sondaggio condotto da LNS Research ha dichiarato di aver subito una violazione alla sicurezza informatica della propria struttura industriale. Per aiutare a prevenire tali incidenti e combattere le imprevedibili minacce che ne stanno alla base, le aziende industriali di tutto il mondo possono ora grazie Threat Detection Services di Rockwell Automation basati sulla piattaforma di rilevamento delle minacce Claroty, gestire i rischi informatici all’interno della propria gestione operativa.

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

E’ recente l’annuncio di un ampliamento dei servizi a livello globale di Rockwell Automation, finalizzato a supportare un maggior numero di aziende che oggi si trovano a dover combattere la natura sconosciuta e in rapida evoluzione delle minacce alla sicurezza informatica.

“Uno degli aspetti più inquietanti delle minacce alla sicurezza è rappresentato proprio dal non avere informazioni precise: quali tecniche useranno, quale vettore di attacco sfrutteranno, di quali vulnerabilità approfitteranno", dichiara Umair Masud, manager security services portfolio di Rockwell Automation. "I Threat Detection Services associano la nostra radicata conoscenza dell'automazione industriale all’affidabile visibilità della rete OT fornita da Claroty. Estendendo la protezione da minacce imprevedibili sia all’intero impianto industriale che alla supply chain globale, questi servizi possono rendere tranquille le aziende "

I Threat Detection Services aiutano a salvaguardare la gestione di operazioni interconnesse attraverso tre principali modalità:

  • Identificazione e protezione: analisi di tutte le risorse connesse alla rete di controllo industriale e delle loro vulnerabilità, al fine di aiutare le aziende a individuare i punti da proteggere.
  • Rilevazione: monitoraggio delle reti non solo per ciò che concerne le minacce note, ma soprattutto rispetto a traffico o comportamenti anomali che mettano in allarme le aziende di un possibile e imminente incidente di sicurezza, possibilmente prima che ciò accada.
  • Risposta e recupero: sviluppo di piani di contenimento, sradicamento e recupero dagli attacchi al fine di mantenere l’operatività o tornare più rapidamente a uno stato pienamente operativo.

Le aziende che hanno utilizzato  i Threat Detection Services hanno anche riscontrato dei vantaggi operativi. Un  esempio? La disponibilità dei dati raccolti sulle risorse può aiutare a individuare possibili rischi determinati da una tecnologia obsoleta, un firmware datato e la carenza di parti di ricambio.

La piattaforma di rilevamento minacce di Claroty crea un inventario delle risorse della rete industriale di un utente, monitora il traffico tra di esse e analizza le comunicazioni al loro livello più profondo. Le anomalie rilevate vengono segnalate al personale dell'impianto e della sicurezza con informazioni utili.

"La piattaforma Claroty, utilizzata all'interno dei servizi di rilevamento delle minacce, può accelerare il passaggio di un'azienda ad un livello operativo maggiormente connesso digitale", afferma Amir Zilberstein, co-fondatore e CEO, di Claroty. "Nello specifico, la piattaforma mette le aziende in condizioni di rilevare e reagire rapidamente alle minacce che aggirano i loro controlli di sicurezza. Allo stesso tempo, può anche fornire alle aziende un quadro più approfondito delle proprie risorse industriali e migliorare la loro capacità di mantenere la continuità operativa."

Claroty è un partner di prodotto di Rockwell Automation nel programma PartnerNetwork di Rockwell Automation.

Rockwell Automation PartnerNetwork Program

Il programma PartnerNetwork di Rockwell Automation offre ai produttori a livello mondiale l'accesso ad una rete di collaborazione tra aziende concentrate sullo sviluppo, implementazione e supporto di soluzioni best-in-class che mirano a raggiungere obiettivi di ottimizzazione a livello di impianto, di miglioramento delle prestazioni della macchina e di sostenibilità.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 22.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.