Il nuovo micro PLC può ridurre la complessità di macchine stand alone di grandi dimensioni

Il PLC Allen-Bradley Micro870, nuovo fiore all'occhiello della famiglia Micro800, può sostituire l’utilizzo di molteplici micro PLC

I progettisti di macchine, per ottimizzare l'architettura di controllo in macchine stand alone di grandi dimensioni o di sistemi, ora hanno a disposizione un nuovo micro controllore a logica programmabile (PLC). Il nuovo PLC Allen-Bradley Micro870 può supportare micro applicazioni smart che richiedono fino a 304 punti I/O, 280 KB di memoria e 20.000 istruzioni del programma.

 

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

"Per i loro progetti di automazione oggi i tecnici utilizzano PLC di taglie diverse ", dichiara Yeow Keng Teh, product manager, micro controller, Rockwell Automation. "Questo approccio implica la gestione di scorte di PLC di diverse taglie oltre che la manutenzione di diversi programmi. Ora, il nuovo PLC Micro870 permette ai progettisti di adattare il controllore in base alle specifiche esigenze applicative. Ciò aiuta a semplificare la gestione dell'inventario, specialmente per chi si trova a progettare diversi tipi di macchine. "

Il PLC Micro870 si basa su un concetto di progettazione flessibile che mette a disposizione dei progettisti fino a tre plug-in e otto moduli  I/O di espansione. Questa funzionalità permette loro un’agevole personalizzazione o espansione del controllore al fine di soddisfare i requisiti specifici di ciascun tipo di macchina.

La capacità di memoria di 280 KB del controllore che supporta la programmazione modulare e l'uso di blocchi funzione definiti dall'utente, aiuta a ridurre i tempi di progettazione. Inoltre, i costruttori di macchine possono utilizzare questa capacità di memoria per mantenere un singolo programma per tutti i modelli di macchine che utilizzano il PLC Micro870.

Il controllore comunica tramite EtherNet/IP e integra diverse opzioni di comunicazione, tra cui una porta di programmazione USB, una porta seriale non isolata e una porta Ethernet. Può anche supportare fino a due assi di movimento.

La versione 11 del software Connected Components Workbench che è stata appena rilasciata, fornisce un unico ambiente di progettazione per la programmazione del PLC Micro870. Il software può anche essere utilizzato per configurare i terminali grafici Allen-Bradley PanelView 800, i convertitori di frequenza PowerFlex AC, i servoazionamenti a componenti Kinetix, i relè di elettronici di protezione, le barriere fotoelettriche e i relè di sicurezza configurabili. Ciò consente di risparmiare tempo e costi rispetto alla necessità di dover utilizzare un diverso strumento di programmazione per ciascun dispositivo del sistema.

Con il nuovo strumento di conversione della versione 11 per i clienti diventa più semplice l’aggiornamento da MicroLogix alla famiglia di controllori Micro800. Inoltre, questa versione 11 permette ai membri Encompass del programma PartnerNetwork di configurare molto più agevolmente, tramite profili di configurazione grafici, prodotti complementari di terze parti. Per rendere più semplice e maggiormente accurato il processo di configurazione, questi profili supportano i plug-in Micro800 così come le espansioni I / O.

Rockwell Automation PartnerNetwork Program

Il programma PartnerNetwork di Rockwell Automation offre ai produttori a livello mondiale l'accesso ad una rete di collaborazione tra aziende concentrate sullo sviluppo, implementazione e supporto di soluzioni best-in-breed che mirano a raggiungere obiettivi di ottimizzazione a livello di impianto, di miglioramento delle prestazioni della macchina e di sostenibilità.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 22.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Contact

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.