La nuova versione del software ThinManager aumenta la produttività nella gestione operativa industriale

L’ultima release del software offre agli utenti maggior libertà nella personalizzazione di analisi e di visualizzazione display a supporto di un miglior processo decisionale

Con la nuova piattaforma ThinManager versione 11.0 di Rockwell Automation le aziende industriali hanno la possibilità di adattare ancor meglio le informazioni di produzione alle proprie esigenze operative. L'ultima versione del software thin client può contribuire a migliorare la produttività, la visualizzazione, la sicurezza e la mobilità in una Connected Enterprise.

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

Le aziende possono migliorare la produttività utilizzando la nuova opzione di licenza FactoryTalk Activation del software ThinManager. Ciò consente, con un’unica licenza FactoryTalk View SE client, di attivare un numero illimitato di sessioni FactoryTalk View SE da inviare a un terminale, in questo modo gli operatori possono accedere a tutte le informazioni di cui hanno necessità per svolgere il proprio lavoro, senza temere di incorrere in costi aggiuntivi. Restano un'opzione per gli utenti anche le licenze master tradizionali.

Anche la capacità di rendere disponibile una maggior quantità di informazioni su dispositivi mobili può incrementare la produttività. Le applicazioni per tablet del software ThinManager sono state migliorate per supportare tiling, schermi virtuali e telecamere IP su tablet iOS e Android. Grazie a questi aggiornamenti è possibile disporre sui dispositivi mobili di un’applicazione composita modello control-room che consente agli utenti mentre sono in movimento di monitorare contemporaneamente diverse sorgenti.

Grazie all’estensione della funzione MultiMonitor del software le aziende possono visualizzare meglio applicazioni multiple o singole di grandi dimensioni. Sono infatti supportati fino a sette monitor su un unico terminale. Questo aggiornamento include il supporto per il nuovo thin client Allen-Bradley VersaView 5200 Multi 4K Display, che offre fino a sette uscite video con risoluzione 4K.

La versione 11.0 fornisce agli utenti anche una maggiore flessibilità durante la navigazione touch screen del software ThinManager. La nuova funzionalità touch-and-hold può aiutare gli operatori ad accedere in modo più efficiente alle informazioni e ad apportare modifiche.

Altri nuovi vantaggi per l'utente offerti dalla 11.0 includono:

Sicurezza avanzata

Con l’estensione delle numerose opzioni di autenticazione, la versione 11.0 del software ThinManager, si arricchisce anche di un modulo USB per la lettura di badge. Ciò offre agli amministratori una scelta ancor più ampia delle modalità secondo cui gli utenti possono accedere in modo sicuro ai contenuti.

Supporto multi-lingua

Il software ThinManager include ora il supporto per le tastiere non inglesi e la possibilità di configurare sullo schermo la tastiera software in lingue diverse dall'inglese. Questi aggiornamenti permettono agli utenti di inserire dati, come ad esempio password, usando la loro lingua nativa e i relativi caratteri. Ulteriori funzionalità di supporto localizzate verranno aggiunte nelle prossime release del software.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 22.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.