Un nuovo application content per accelerare la progettazione di macchine pronte a rispondere alle esigenze del futuro

Le librerie di codice e i device object di Rockwell Automation consentono di risparmiare tempo nella progettazione delle macchine e nella sostituzione dei dispositivi

Rockwell Automation continua a rilasciare nuovi application content per aiutare gli OEM e i produttori di skid di processo ad accelerare i tempi e ridurre i costi di progettazione di macchine all’avanguardia.

Il contenuto più recente è relativo ai device object e a due librerie di codice applicativo per machine builder, una per macchine CPW - converting, stampa e web- e una per gli skid di processo. Questa nuova versione va a completare quanto già disponibile per le applicazioni di packaging.

Clicca l'immagine per richiedere una versione ad alta risoluzione.

Le librerie per machine builder, offrendo un codice standardizzato specifico per applicazione, aiutano i tecnici a progettare più rapidamente macchine CPW e skid di processo e, al tempo stesso, a ottenere le migliori prestazioni della categoria. Le librerie includono anche funzionalità specifiche per applicazione. Ad esempio, la libreria skid di processo include un motore macchina a stati che i tecnici possono utilizzare per sviluppare comportamenti personalizzati corrispondenti alle caratteristiche dei loro skid specifici.

I device object, che sono oggetti di codice e visualizzazione,  forniscono un'interfaccia comune per connettere, in una macchina, un dispositivo specifico ad altri library object. Ciò permette di ridurre sensibilmente il lavoro di riprogrammazione al momento della migrazione di un dispositivo. I tecnici devono semplicemente aggiungere l'object per un nuovo tipo di dispositivo anzichè dover riscrivere l'intero ciclo di progettazione della macchina per adattarlo alle modifiche. Il primo set di device object è per dispositivi di avviamento, azionamento e movimento e fornisce anche le maschere per la nuova linea di interfacce operatore PanelView 5000 Allen-Bradley.

"Il nostro application content modulare aiuta a gestire in modo più agevole l’enorme quantità di codice oggi in uso nelle macchine intelligenti", afferma Achim Thomsen, senior manager application IP, Rockwell Automation,. "I progettisti di macchine possono utilizzare queste nuove librerie e i device object per creare macchine in modo più efficiente ed economico. E in ​​futuro ci saranno ulteriori nuovi contenuti per più applicazioni e dispositivi. "

Il nuovo application content è scaricabile gratuitamente  dal PCDC (Product Compatibility Download Center) di Rockwell Automation. Una volta scaricato, il contenuto va importato nell'applicazione Studio 5000 Application Code Manager.

L'applicazione Application Code Manager Studio 5000 mette a disposizione dei tecnici un posto unico e intuitivo per accedere ai contenuti, creare le proprie applicazioni e persino testarle prima di costruire un cabinet. I tecnici possono anche creare e gestire la propria libreria di oggetti all'interno di Application Code Manager per riutilizzarli in seguito su altri progetti.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la più grande società dedicata all'automazione industriale, contribuisce ad aumentare la produttività dei propri clienti e la sostenibilità del pianeta. Rockwell Automation ha la sua sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e offre lavoro a oltre 22.000 persone, con clienti in oltre 80 paesi.

Contatti per i media

Maria Teresa Rubino
Laura Scandone

Contact

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.