Usate già gli strumenti per migliorare la produttività in sicurezza?

Miglioramento di produttività e progettazione

I costruttori di macchine hanno molte responsabilità nella progettazione di un sistema di sicurezza, tra cui la valutazione dei rischi, il mantenimento della conformità agli standard di sicurezza in continua evoluzione e nella determinazione delle protezioni più appropriate.

Devono costruirle mantenendo la produttività della macchina e tenendo a mente i costi e la durata del proprio progetto.

Se conoscete già questa situazione, sappiate che il rimedio esiste.

È disponibile una vasta gamma di strumenti di progettazione e tecnologie innovative per migliorare la produttività e aiutare i tecnici nella progettazione di macchine di alta qualità con le tecnologie di sicurezza appropriate, controllando al tempo stesso i costi del progetto.

Analizziamone tre:

  • Safety Automation Builder è uno strumento gratuito che consente di semplificare la progettazione del sistema di sicurezza e di assistere i tecnici nella verifica dei requisiti di sicurezza attuali.

Per iniziare, gli utenti possono scegliere un nome per il progetto, aggiungere una descrizione e importare configurazioni per la sicurezza del progetto.

In seguito, possono fare clic e trascinare le icone per creare aree di sicurezza, quadri di controllo e rischi, identificare aree di protezione fisiche e punti di accesso in cui gli operatori interagiranno con la macchina.

Potranno, quindi, creare funzioni di sicurezza singole e selezionare i dispositivi logici, di ingresso, di uscita e infine esportare l'elenco delle funzioni di sicurezza in SISTEMA per la verifica del progetto.

Lo strumento genera una distinta base che include i codici prodotto, le descrizioni, i tempi di consegna standard e la quantità di prodotti.

  • I documenti relativi alle funzioni di sicurezza preprogettate per le macchine forniscono un approccio Building Block per la progettazione di metodi di protezione differenti. Ciò può consentire ai tecnici di gestire al meglio i diversi elementi che compongono le funzioni di sicurezza e di ridurre il tempo necessario per i processi di collaudo, progettazione e specifica in particolar modo per macchine complesse e di grandi dimensioni che richiedono più funzioni di sicurezza.

Ciascun pacchetto di documentazione relativo alla funzione di sicurezza è composto da una descrizione della funzione di sicurezza, dallo schema elettrico, dalla distinta base, da esempi di configurazione e programmazione, dal calcolo della verifica SISTEMA e dal piano di test della validazione.

Sono disponibili per il controllo della sicurezza basata su relè, per il controllo di sicurezza programmabile e per le applicazioni di controllo della sicurezza fornendo ai tecnici una maggiore flessibilità nella scelta della soluzione più adatta alle proprie macchine.

  • Le tecnologie di sicurezza contemporanee, ad esempio i controllori di sicurezza integrati e i convertitori di frequenza che combinano il controllo standard e di sicurezza in un unico pacchetto, possono semplificare la programmazione e ridurre i tempi di sviluppo dei sistemi di sicurezza. La sicurezza integrata potrebbe non essere economicamente vantaggiosa per alcune macchine più piccole ma può ridurre i tempi tecnici per le macchine più grandi e più complesse.

I controllori di sicurezza integrati e i convertitori di frequenza consentono ai tecnici di utilizzare un ambiente di programmazione unico invece che vari strumenti software per la configurazione del controllore a logica programmabile, del convertitore di frequenza, dell'I/O, dei dispositivi di sicurezza e di movimento.

La configurazione del programma viene memorizzata in un'unica posizione invece che in file separati e la generazione automatica dei dati e dei nomi dei tag consente di creare descrizioni specifiche per ridurre al minimo la complessità e ancora di più i tempi di sviluppo.

Per uno sguardo in dettaglio all'incremento della produttività durante la progettazione di sistemi di sicurezza delle macchine e i problemi chiave da tenere in considerazione durante il processo di progettazione, consultare l'articolo pubblicato di recente in Design World's Motion Control Tips.

George Schuster
Pubblicato 25 Luglio 2016 Da George Schuster, TÜV-certified Functional Safety Expert (FSExp), Certified Functional Safety Engineer (CFSE), Rockwell Automation
  • Contatto:

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.