Dispositivi intelligenti migliorano le prestazioni e i profitti

Dispositivi intelligenti migliorano le prestazioni e i profitti

Ogni persona cerca di evitare gli errori.

Ma oggi, con i dispositivi e le macchine intelligenti abilitati dall'Internet of Things (IoT), anche gli oggetti possono evitare gli errori.

Questo è un aspetto positivo, perché sono molti gli errori che avvengono negli stabilimenti di produzione:

  • Il 16% degli impianti riporta tassi di scarto e rilavorazione del 10% o più delle vendite dell'impianto
  • La puntualità delle consegne è del 90% o inferiore in circa un terzo degli impianti
  • Negli ultimi tre anni, il 12% degli impianti ha registrato un aumento dei costi (esclusi i materiali acquistati) di oltre il 10%

Tuttavia, queste difficoltà possono essere superate. Grazie alle tecnologie IoT, le macchine possono sorvegliarsi automaticamente ed evitare i problemi:

  • Una macchina surriscaldata può informare il team di manutenzione che necessita di un intervento prima di guastarsi e provocare un ritardo
  • Le macchine di stampaggio sono in grado di individuare le minime variazioni nelle specifiche prodotti e arrestarsi per ricalibrarsi prima che vengano creati grandi volumi di prodotti di scarsa qualità.
  • I controlli motori intelligenti producono dati che consentono un'analisi continua dei costi di produzione, aiutando i manager a migliorare la disponibilità degli asset, l'assegnazione del lavoro, la gestione energetica e così via.

La Connected Enterprise, grazie a macchine intelligenti che comunicano con i sistemi informatici, offre inoltre analisi approfondite ai dirigenti affinché possano sviluppare strategie operative a lungo termine.

Ad esempio, una gestione degli asset e un bilanciamento della produzione migliori riducono la necessità di investire in capacità aggiuntiva, scoprendo in effetti una "fabbrica nascosta"?

Oltretutto, i vantaggi dell'IoT e della Connected Enterprise sono a disposizione degli odierni produttori.

Rockwell Automation ha provato più volte la loro efficacia, sia con un'implementazione interna sia con una distribuzione continua nelle operazioni dei clienti.

Le nuove efficienze sono reali e stanno cambiando la natura della concorrenza in diversi mercati.

Risultati intelligenti iniziano con una decisione intelligente di connessione. Che cosa state aspettando?

Beth Parkinson
Pubblicato 8 Febbraio 2016 Da Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

Contatto

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Ultime Novita

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.