Prestazioni eccellenti da un sistema di controllo piccolo ed economico

Prestazioni elevate in un sistema di controllo di piccole dimensioni

Come consumatori, vogliamo sempre ottenere il massimo dai nostri acquisti, in particolare nel caso di automobili, abitazioni e sistemi di controllo.

A volte è difficile individuare il confine tra desideri ed esigenze effettive.

Non sempre si può adottare un'unica soluzione, ma è possibile avere tutto, massimo valore e prestazioni ottimali, in un sistema di controllo di piccole dimensioni che sia scalabile ed economico?

Volere una Bugatti Veyron, una delle auto più veloci al mondo, non significa poterla acquistare.

E se fosse possibile ottenere la velocità e le prestazioni di una Bugatti con una Honda Civic? Non sarebbe fantastico avere le caratteristiche di una Bugatti in un sistema di controllo di piccole dimensioni, ma senza i relativi costi? È possibile.

Ora potete ottenere il massimo grazie a prestazioni ottimizzate, comunicazioni semplificate e maggiore capacità applicativa nei controllori di piccole dimensioni, facendo al contempo le scelte più intelligenti e sicure in merito all'architettura di tutto il sistema a un prezzo conveniente.

Volete anche una vera Connected Enterprise, che utilizzi la tecnologia per meglio raccogliere, analizzare e trasformare i dati in informazioni utili in tempo reale.

I nuovi controllori di automazione programmabili di piccole dimensioni danno più valore alla Connected Enterprise perché semplificano le comunicazioni tra il livello aziendale e il livello macchina del sistema, oltre a garantire un'esecuzione più rapida delle attività.

Ciò permette di ridurre i tempi di sviluppo nel sistema di controllo grazie al minor numero di ostacoli per la larghezza di banda. Allo stesso tempo, consente di migliorare la capacità e le prestazioni. Il sistema può raggiungere gli obiettivi nel modo più efficiente, migliorando la produttività grazie all'integrazione e alla collaborazione.

Volete anche riuscire a individuare immediatamente qualsiasi problema prima che sia troppo tardi. Al centro è presente un display integrato che fornisce informazioni immediate sullo stato di integrità del sistema e delle comunicazioni, che contribuisce a garantire il corretto funzionamento del sistema stesso.

Volete un controllore di piccole dimensioni che supporti programmazione, ricerca guasti e aggiornamenti in locale, in modo da poter cambiare direzione tempestivamente per prevenire i problemi, e che permetta di prestare la massima attenzione durante l'uso del sistema di controllo. La visibilità in tutti gli aspetti del sistema di controllo ne consente un utilizzo intelligente.

Anche la sicurezza è importante. I blocchi automatici proteggono i veicoli dai furti tradizionali, ma le nuove frontiere dell'hacking hanno imposto l'adozione di misure di sicurezza all'avanguardia come una necessità.

Lascereste gli sportelli della vostra auto aperti con le chiavi inserite nel quadro? I nuovi controllori di piccole dimensioni offrono varie misure di sicurezza che contribuiscono a proteggere le informazioni sia fisicamente che dall'interno. Il sistema di sicurezza prevede funzionalità quali firmware del controllore con firma digitale, rilevamento delle modifiche basate sul controllore e controllo degli accessi basato sul ruolo e sulla registrazione.

Avere a disposizione un sistema intelligente, produttivo, protetto e, soprattutto, scalabile è fondamentale per raggiungere gli obiettivi nel modo più accurato, efficiente ed economico possibile.

Per ulteriori informazioni su un'architettura ad alte prestazioni su misura per esigenze specifiche di sistemi di controllo di piccole dimensioni, i costruttori di macchine possono visitare il nostro sito Web.

Dexter Chee Peng Leong
Pubblicato 16 Maggio 2016 Da Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • Contatto:

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.