Oil & Gas

Sistemi di automazione, controllo e sicurezza per l'intera catena logistica

Mantenere la redditività grazie a tecnologie avanzate

In un settore globale dinamico come quello Oil & Gas, è necessario gestire i costi, ottenere il maggior valore possibile dagli asset correnti e ottimizzare il tempo di disponibilità. La tecnologia disponibile oggi consente di sviluppare un'azienda realmente connessa e di avvicinarsi all'eccellenza operativa. Il cloud, la mobilità e l'analisi offrono una visione utile sui dati di produzione in tempo reale, in modo da poter risolvere i problemi non appena si presentano, da qualsiasi parte del mondo.

I miglioramenti della produzione possono tradursi in una maggiore efficienza e produttività. Se desiderate ridurre i consumi energetici, aggiornare i sistemi precedenti oppure ottimizzare l'utilizzo dei dati generati, siamo in grado di fornirvi le macchine e le risorse per il settore Oil & Gas necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Vantiamo inoltre conoscenze approfondite del settore e notevole esperienza nell'automazione della trivellazione e del campo petrolifero per aiutarvi a rimanere competitivi in un settore dinamico.

Soluzioni per l'automazione nel settore Oil & Gas

Combinazione di tecnologia modulare e competenze di settore

Da oltre 100 anni aiutiamo i nostri clienti a raggiungere una produzione più efficiente perché ne comprendiamo le esigenze specifiche. Abbracciamo le più recenti tecnologie di controllo e informatiche e le applichiamo agli ambienti specifici di questo settore. Abbiamo esperienza in ogni segmento della produzione, dagli impianti offshore ai gasdotti fino alla raffinazione. Indipendentemente dalle dimensioni del vostro progetto, le nostre soluzioni modulari soddisferanno le vostre esigenze. Combinate queste soluzioni con la nostra capacità di comprendere le vostre applicazioni per essere certi che vi garantiremo i risultati per rimanere competitivi.

Possiamo aiutarvi a utilizzare la più recente tecnologia per accelerare la convergenza di OT e IT, ottimizzare in modo sicuro la produzione e migliorare la redditività.

Ottenere più informazioni per migliorare le operazioni

L'impatto immediato è quello di migliorare la fatturazione, la manutenzione e la qualità del prodotto, tuttavia la soluzione basata su cloud di Rockwell Automation apre le porte anche a una grande quantità di dati non utilizzati che le unità LACT sono in grado di offrire.

Ronnie Riggs, Co-proprietario, Panhandle Meter/Trigg Technologies

Funzionalità per ottimizzare le operazioni

Abbiamo le capacità per aiutarvi ad affrontare le sfide ovunque vi troviate nel mondo.

Opzioni di tecnologia modulare

Sia che si tratti di un singolo prodotto o di una soluzione integrata, abbiamo la tecnologia per aiutarvi a ottimizzare le operazioni. Le nostre soluzioni forniscono accesso a una notevole quantità di dati per consentirvi di prendere decisioni aziendali migliori e più rapide e includono:

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/it/IT_ind_oil-gas row-8

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.