Seminario dedicato alla Sicurezza Funzionale

Bologna, Italia • 6 Giugno 2018

Novità normative, soluzioni e servizi per l’industria di processo


Il seminario è dedicato a utilizzatori finali, società di ingegneria, integratori e impiantisti operanti nel campo dell’automazione di processo.

Gli argomenti trattati saranno indirizzati  ai ruoli professionali coinvolti nella progettazione e gestione di impianti  ad elevata criticità: manutentori e verificatori, processisti, HSE manager, operatori di produzione.

Obiettivo della giornata è fornire una panoramica sulle novità in ambito normativo sulla sicurezza funzionale e fornire soluzioni applicative in linea con lo stato dell’arte in ambito sicurezza di processo.

Eventi locali

Data

6 Giugno 2018

Orario

09:30 – 17:00Central European Time

Sede

Bologna, Italia

Agenda

09.00 - 09.30 Accettazione e Welcome coffee

09.30 - 09.50 Presentazione aziende - Rockwell Automation, Endress+Hauser, SILEx

09.50 - 10.00 Introduzione - Rockwell Automation

10.00 - 11.00 Sicurezza funzionale:  Normativa IEC61511:2016, concetti generali e novità - SILEx

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 11.45 Sicurezza funzionale applicata alle macchine e alle aree classificate

  • EN50495: standard per applicazioni in sicurezza in area con pericolo di esplosione - SILEx

11.45 - 12.15 Sicurezza e disponibilità di processo: Architetture di sistema, Manutenzione e Proof Test - Rockwell Automation, Endress+Hauser

12.15 - 13.15 Soluzioni Rockwell Automation per l’industria di processo - Rockwell Automation

13.15 - 14.15 Lunch buffet

14.15 - 15.15 Strumentazione di misura per applicazioni di sicurezza: Stato dell’arte e innovazioni della strumentazione di processo - Endress+Hauser

15.15 - 17.00 Case Studies

  • Soluzione Coordinamento hardware/software - Endress+Hauser, SILEx
  • Overfilling prevention - Rockwell Automation, Endress+Hauser
  • Fire&Gas protection systems e ESD - Rockwell Automation
  • Analisi dei rischi in accordo a IEC61511 - SILEx

Chiusura lavori

Partners dell'evento

L'evento è organizzato in collaborazione con Endress+Hauser e SILEx.

Location

Rockwell Automation

Cortese Business Center
Via del Faggiolo, 1/11
40132 Bologna

Google Maps

CONTATTACI

Laura Scandone

Marketing Communications Specialist Italian Region

Registrazione

Seguite il link riportato qui sotto per registrarvi alla manifestazione.