SPS IPC Drives

Parma, Italia • 22 – 24 Maggio 2018

Pad 3 – Stand C016-D016


Rockwell Automation è il partner ideale di tutte le aziende che desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale. A un portafoglio di prodotti che aiuta le aziende a rispondere alla dinamicità degli attuali contesti globali e ad allinearsi ai nuovi paradigmi introdotti dalla quarta rivoluzione industriale, associamo una serie di servizi e di iniziative. Tra queste ad esempio la sezione del nosto sito denominata “Fare Impresa 4.0” dedicata alle aziende che desiderano innovare traendo vantaggio dalle misure predisposte dal Governo nel Piano Impresa 4.0.

A SPS IPC Drives Italia 2018 offriremo ai visitatori un percorso guidato attraverso l’innovazione al fine di scoprire i prodotti e servizi predisposti da Rockwell Automation per aiutare le aziende nel loro viaggio verso la trasformazione digitale, indipendentemente dallo stadio nel quale esse si trovano. Al nostro stand sarà possibile infatti avere una panoramica delle soluzioni integrate di controllo e informazione, assistere a demo e toccare con mano i vantaggi della Connected Enterprise.

Eventi locali

Date

22 – 24 Maggio 2018

Sede

Parma, Italia

ThinManager

Wall interattivi che offriranno  una panoramica dell’approccio Connected Enterprise di Rockwell Automation nelle diverse applicazioni industriali. A orchestrare il tutto, una Control Room che permette di toccare con mano le funzionalità innovative della tecnologia ThinManager. La soluzione invia i dati di produzione, che raccoglie in tempo reale da diverse sorgenti quali ad esempio telecamera, desktop di un PC, client di un applicativo scada o di un pannello operatore tramite VNC, verso un terminale thin client che li rende visibili in una schermata di insieme suddivisa in diversi riquadri, ciascuno relativo ad una fonte di dati. La personalizzazione di tale visualizzazione varia a seconda del profilo utente ed è accessibile da terminale, tablet, smartphone o dispositivi per la realtà virtuale (HoloLens). Inoltre con i dispositivi mobili è possibile attivare la funzionalità di mobilità che permette all’operatore, ad esempio su linea con quattro stazioni con PLC, di configurare una visione dei dati che cambia in funzione della prossimità dell’operatore a una delle stazioni.

I visitatori di SPS IPC Drives Italia avranno la possibilità di sperimentare questa tecnologia grazie alle cuffie Microsoft HoloLens per la realtà mista disponibili allo stand– sarà sufficiente indossarle per iniziare un tour virtuale e vedere le informazioni che cambiano a seconda dell’applicazione verso la quale viene rivolto lo sguardo in una interazione completa con i  wall. Ciò rappresenta un ottimo esempio del modo in cui sorgenti dati interconnesse e tecnologia mobile si combinano per offrire maggiore agilità ed efficienza.

MagneMotion e iTRAK

Sempre nell’ottica di una maggiore efficienza e ottimizzazione della produzione, presso lo stand sarà possibile vedere in azione il sistema di convogliamento intelligente MagneMotion integrato a un robot Fanuc. MagneMotion e il sistema di trasporto intelligente iTRAK rappresentano due fiori all’occhiello delle tecnologie motion di Rockwell Automation. Tali sistemi non prevedono catene, cinghie e ingranaggi a rotazione tipici dei sistemi tradizionali e utilizzano la tecnologia di controllo indipendente dei carrelli e semplici profili software che consentono di effettuare cambi di formato con la semplice pressione di un pulsante. La maggiore velocità e la grande flessibilità rendono questi sistemi ideali per le applicazioni nelle industrie medicali, di assemblaggio, automobilistica, farmaceutica, packaging e ottica.

Altre novità

In ambito sicurezza vanno menzionate le nuove funzionalità safety di Kinetix 5700 e dei controllori ControlLogix 5580 L8. Sarà possibile inoltre visionare i nuovi Compact GuardLogix 5380, migliorati grazie a safety I/O a bordo macchina che possono essere collegati direttamente o tramite adapter alla CPU. Caratterizzati da performance infinitamente più veloci, permettono di ridurre il teampo di reazione della parte sicurezza e di avvicinare le barriere alla macchina con conseguente notevole risparmio dello spazio occupato.

Per ciò che riguarda il settore Life Science sono da segnalare i PanelView Plus 7 che, con la nuova versione 10.0  di FactoryTalk View ME,  sono conformi alla certificazione 21 CFR Part11 (electronic signatures and records), senza l’ausilio di PC esterni.

O ancora i nuovi PowerFlex 775T, Mobile View, VersaView 5000 e PanelView 5000.

Questo e ancora molto altro da scoprire visitando il nostro stand e parlando con gli specialisti e con i partner di Rockwell Automation. Per richiedere e schedulare un appuntamento in fiera con i nostri esperti, scrivere a Laura Scandone.

Vi aspettiamo numerosi !

Area Digital District

Soluzione FactoryTalk Analytics for Devices una soluzione robusta che aiuta a evitare costosi fermo macchina e a migliorare la produttività grazie alla capacità di identificare in modo proattivo lo stato di salute dei dispositivi. Il dispositivo intelligente, dopo una semplice connessione all’alimentazione ed alla rete locale del sistema di controllo, è in grado di fornire analisi nel giro di pochi minuti.

Per ulteriori informazioni e schedulare un appuntamento in occasione della fiera per approfondire queste novità, scrivere a Mauro Galano.

FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk Analytics Platform, la nuova piattaforma scalabile di analisi per applicazioni industriali IoT che permette alle aziende di produzione di disporre di dati utili al momento giusto e nel posto giusto e quindi di prendere le decisioni nel momento in cui esse rivestono la massima importanza.

FactoryTalk TeamONE App

l’applicazione di Rockwell Automation per smartphone IOS e Android che permette di incrementare la produttività dei team consentendo agli utenti di collaborare e condividere le conoscenze, visualizzare immediatamente la diagnostica di produzione, interagire con gli allarmi delle macchine e con i dispositivi per la risoluzione dei problemi.

Soluzione FactoryTalk Analytics for Devices

Soluzione FactoryTalk Analytics for Devices una soluzione robusta che aiuta a evitare costosi fermo macchina e a migliorare la produttività grazie alla capacità di identificare in modo proattivo lo stato di salute dei dispositivi. Il dispositivo intelligente, dopo una semplice connessione all’alimentazione ed alla rete locale del sistema di controllo, è in grado di fornire analisi nel giro di pochi minuti.

I nostri Partners

Nessun fornitore singolo può fare tutto da solo

Il programma PartnerNetwork ™ di Rockwell Automation si concentra sullo sviluppo, l'implementazione e la promozione delle migliori soluzioni in-class per raggiungere l'ottimizzazione delle architetture, migliorare le prestazioni della macchina e ottenere obiettivi di sostenibilità. Alcuni membri di questo programma saranno presenti all'interno del nostro stand per incontrarvi:

ProSoft Technology

ProSoft Technology® progetta soluzioni di comunicazione industriali che permettono un´integrazione perfetta verso vari produttori di dispositivi per l´automazione. ProSoft Technology è una società globale, altamente diversificata e orientata al cliente focalizzata su qualità e facilità d´uso. I prodotti dell´azienda includono moduli di comunicazione integrati per controllori PLC/PAC, gateway di protocollo stand alone e un vasto range di soluzioni wireless robuste e provate sul campo, che si possono trovare in applicazioni industriali.

Stratus®

Stratus è leader nella fornitura di soluzioni di infrastruttura che mantengono le applicazioni software in esecuzione continua nel mondo always-on attuale. Stratus rende possibile la rapida implementazione di infrastrutture always-on, dai server aziendali al Cloud, senza richiedere modifiche alle applicazioni software. Le soluzioni di Stratus, software, server e servizi, prevengono il downtime e garantiscono prestazioni senza interruzioni alle operatività di business più esigenti.

Registrazione

L'ingresso in fiera è gratuito. Per finalizzare la registrazione consultare il sito della fiera.