Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Nozioni di base sul sistema Logix5000

Livello 1: Nozioni di base sul sistema Logix5000

Descrizione

In questo corso (CCP146) i partecipanti impareranno a eseguire le attività di base di Logix5000™ e Studio 5000 Logix Designer®, tra cui:

  • Creazione e configurazione di un progetto
  • Comunicazione con un controllore

In questo corso i partecipanti potranno sviluppare solide fondamenta con l'acquisizione delle nozioni di base dei sistemi Logix5000. Verranno introdotti i concetti e la terminologia di base dei sistemi Logix5000.

Obiettivi

  • Panoramica dei sistemi di controllo
  • Identificazione dei componenti dei sistemi Logix5000
  • Identificazione e configurazione dei componenti dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione e modifica di un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Identificazione e connessione a reti industriali in un sistema Logix5000
  • Download, upload e impostazione della modalità online su un controllore Logix5000
  • Identificazione di tag e dispositivi di I/O in un sistema Logix5000
  • Configurazione di moduli in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione di tag e monitoraggio di dati in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Progettazione della logica ladder di base per una routine Studio 5000 Logix Designer

Prerequisiti

Per poter completare questo corso, è necessario saper eseguire le attività di base di Microsoft Windows.

A chi è rivolto il corso?

Il corso è rivolto agli utenti che non hanno alcuna o molta esperienza con i sistemi Logix5000 o con altri controllori programmabili.

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.